Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Steckverbinder

Für verlässliche Steckverbindungen – auch nach etlichen Steckzyklen


Die Vorteile von unseren Steckverbindern liegen auf der Hand: Sie schaffen wieder lösbare Verbindungen, beispielsweise zwischen einer Leitung und einem Gerät, und halten dabei Hunderten Steckzyklen stand. EPIC® Industriesteckverbinder werden zur Leistungsversorgung sowie Signal- und Datenübertragung in diversen industriellen Umgebungen eingesetzt und unterstützen die Leitung in ihrem Tun: Sie versorgen ein anderes Betriebsmittel mit Energie, steuern die Signalübermittlung und garantieren den Datenaustausch. Wir bieten Ihnen Steckverbinder in unterschiedlichen Ausführungen, für zahlreiche Einsatzgebiete und mit verschiedenen Bestelloptionen an. Erhalten Sie Einzelteile, Kits oder auch kundenindividuelle Konfektionierungen.

Was sind Steckverbinder und wozu dienen sie?


Wurden elektrische Verbindungen früher festverdrahtet, verlötet und dann oft lange Zeit nicht mehr angerührt, übernehmen diese Aufgabe nun Steckverbinder, die sich tausende Male lösen lassen und immer wieder verlässlichen Kontakt herstellen. Ein Steckverbinder ist folglich der elementare Bestandteil einer wieder lösbaren, sicheren Steckverbindung zweier Kabel oder zum Anschluss eines Kabels an ein Gerät oder eine Maschine.

Welche Steckverbinder gibt es bei LAPP?


Übersicht möglicher Steckverbindungen mit Steckverbindern

Steckverbinder ist nicht gleich Steckverbinder. Die Form definiert die Funktion. Erhalten Sie nachfolgend eine Übersicht über unser Steckverbinder-Sortiment und navigieren Sie anschließend viel einfacher zum Produkt Ihrer Wahl.


Erfahren Sie auf den jeweiligen Unterseiten wie industrielle Steckverbinder aufgebaut sind, welche Anschlusstechniken sich zur Konfektion eignen, welche Anwendungsbereiche sich mit der jeweiligen Produktgruppe ergeben und vieles mehr.

Rechtecksteckverbinder

Eignen sich für industrielle Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, Schaltschrankbau, in der Licht- und Tontechnik etc., da sie robust in rauen Umgebungen sind und einfach in der Handhabung. Sie dienen mehrheitlich zur Energieversorgung und Signalübermittlung. Die modularen Rechtecksteckverbindersysteme EPIC® MC Module und EPIC® MH ermöglichen jedoch eine flexible Mischbestückung und kommen demnach auch für Datenübertragungen zum Einsatz.


Gehäuse und Einsätze: Es stehen Ihnen robuste, variabel einsetzbare sowie erhöht korrosionsgeschützte Gehäuseserien zur Verfügung. Bei den Einsätzen wählen Sie zwischen festpoligen oder modularen und damit absolut individualisierten Einsätzen.

Rundsteckverbinder

Eignen sich insbesondere für spezielle Anwendungen in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Servoantriebstechnik, Fördertechnik oder in Industrierobotern. 


In dieser Produktgruppe finden Sie Leistungssteckverbinder und Signalsteckverbinder in den Größen M12 bis M58 sowie einpolige EPIC® POWERLOCK-Steckverbinder zur Verwendung an mobilen und stationären Energie- bzw. Notstrom-Generatoren oder Batteriespeichern.

Solarsteckverbinder

Eignen sich für Gleichspannungsanwendungen innerhalb von Photovoltaik-Systemen, d.h. für die Verkabelung von Solarmodulen, Wechselrichtern und Stand-Alone-Systemen. Die Steckverbinder sind frei konfektionierbar.

Datensteckverbinder

Eignen sich zur Datenübertragung mit kupferbasierten elektrischen Datenleitungen (Feldbus, Sensor-Aktor, Ethernet) sowie optisch übertragenden Lichtwellenleitern. In dieser Produktgruppe finden Sie die gängigsten Steckverbinder für raue Industrieumgebungen, für die strukturierte Gebäudeverkabelung, für den Einsatz in Rechenzentren oder im Schaltschrank.

Ein Industriesteckverbinder ist sozusagen das i-Tüpfelchen am Ende einer Leitung, das ein anderes Betriebsmittel mit Energie versorgt, dieses steuert, Signale ausliest oder Daten von einem Sender an einen Empfänger überträgt. 

Steckverbinder findet man in allen industriellen Umgebungen: im Maschinen- und Anlagenbau, im Schaltschrank und selbstverständlich auch in Außenanwendungen. Die unterschiedlichen Formen, Größen und Ausführungen ermöglichen vielzählige Applikationsmöglichkeiten. 
Ob Sie eine Verbindung der Feldebene mit dem Schaltschrank, der Steuerung oder eine Maschine-to-Maschine-Kommunikation herstellen möchten, bei LAPP finden Sie gewiss das passende Produkt inklusive aller nötigen Rundum-Informationen.


Der Trend zur Miniaturisierung und Leistungsverdichtung zeigt sich nicht nur im Leitungsbereich, sondern spiegelt sich auch bei den Steckverbindern wieder. Neue Steckverbinder sollen idealerweise Alleskönner sein, dürfen in der Anwendung weniger Raum einnehmen, müssen PROFINET-konform und vibrationsbeständig sein und sollen eine Rundum-Schirmung für maximale elektromagnetische Verträglichkeit vorweisen. 


Wir bei LAPP setzen alles daran, neue Herausforderungen mit Ihnen als Kunde anzugehen und den perfekten Steckverbinder für Ihren jeweiligen Einsatzort zu entwickeln.

Kleinster am Markt verfügbarer Leistungssteckverbinder- EPIC® POWER M12L

Zwei, die wie Topf und Deckel zusammenpassen: Leitungen und Steckverbinder



Leitungen und Steckverbinder ergeben einfach eine perfekte Symbiose. Das dachte sich auch schon Oskar Lapp (1921-1987), als er 1959 das Familienunternehmen LAPP gründete und die erste industriell gefertigte ÖLFLEX® Anschluss- und Steuerleitung mit farbigen Adern auf den Markt brachte. Schon wenig später erschien der erste Rechtecksteckverbinder der Produktmarke EPIC® und rundete das Portfolio sogleich ab.

EPIC steht seit jeher für “Environmentally Protected Industrial Connectors”.

EPIC® Industriesteckverbinder- We connect innovations

Unsere EPIC® Produkte erfüllen auch Ihre individuellen Anforderungen:


Für Spannungen bis 1,5kV

Für Stromstärken bis 660A

Mit 1 bis 280 Kontakten

Von lose bis konfektioniert – Sie haben die Wahl!


Kits und Sets für minimierten Bestellaufwand


Sie fühlen sich nicht wohl dabei, alle Bestandteile zur Herstellung eines Steckverbinders einzeln zu recherchieren und dann einzukaufen? Möchten Sie also Ihren Bestellaufwand reduzieren und das Risiko von Fehlbestellungen eliminieren?


Verständlich, so geht es nicht nur Ihnen. Viele Kunden bevorzugen zusammengestellte Steckverbinder-Sets mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. 


Deshalb finden Sie in jeder Steckverbinder-Produktgruppe sogenannte Kits für Rechteck-, Rundsteck- und Solarsteckverbinder, bestehend zum Beispiel aus Gehäuse, Einsatz, Kontakten und Kabelverschraubung.

Das Sorglos-Paket ÖLFLEX® CONNECT


Und falls Sie es noch bequemer mögen: Effektive Verbindungstechnik bedeutet für uns auch, dass wir Ihnen Plug&Play-Lösungen anfertigen. Unmittelbar einsetzbar und fehlerfrei konfektioniert. Entweder mit Produkten aus dem Standardsortiment oder kundenindividuell. Gelangen Sie in ganz wenigen Schritten zu Ihrer Wunschleitung inklusive angespritztem Steckverbinder!

Jetzt Wunschprodukt über ÖLFLEX® CONNECT anfragen

Begriffsdefinition Steckverbinder


In der Fachsprache rund um Steckverbinder hat sich in den letzten Jahren der ein oder andere falsche Freund eingeschlichen. Was in der Umgangssprache und im mündlichen Austausch meist noch mühelos verstanden wird, kann bei schriftlicher Kommunikation gerne mal zu einem Verständnisproblem führen. Wir räumen auf mit den fehlerhaften Bezeichnungen! 


So beschreibt das gern verwendete Wort Stecker unter korrekter Verwendung eigentlich nur die männliche Ausführung, nicht aber die Gesamtheit eines Steckverbinders. Eine Steckverbindung besteht nämlich aus einem männlichen Teil, dem sogenannten Stecker, und einem weiblichen Teil, der sogenannten Buchse.


Im Innenleben des Steckverbinders wird zwischen dem Stift und der Buchse unterschieden.

Worauf ist bei Steckverbindern zu achten?

Steckverbinder sind Betriebsmittel, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung, das bedeutet unter elektrischer Spannung (oder fachsprachlich unter Last), NICHT gesteckt oder getrennt werden dürfen. Beim Stecken oder Trennen eines Steckverbinders unter Last entstehen Funken und kurzfristig hohe Temperaturen, die zur Zerstörung der Kontaktoberfläche und somit zum Totalausfall des Steckverbinders führen können.


Steckverbinder dürfen nur stromlos und spannungsfrei gesteckt oder getrennt werden.

Der Verschmutzungsgrad ist ein Zahlenwert und gibt an, für welche Umgebung der Steckverbinder entwickelt und geprüft wurde. Der Verschmutzungsgrad 3 ist für industrielle Umgebung typisch, während Verschmutzungsgrad 2 für Haushalte typisch ist.

Verschmutzungsgrade und ihre Bedeutung

Verschmutzungsgrad 1

  • Es tritt keine oder nur trockene, nicht leitfähige Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Steckverbinders. 
  • Offene, ungeschützte Isolierungen in klimatisierten oder sauberen, trockenen Räumen.

Verschmutzungsgrad 2

  • Es tritt nur nicht leitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich muss jedoch mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.
  • Offene, ungeschützte Isolierungen in Wohn-, Verkaufs- und sonstigen geschäftlichen Raumen, feinmechanische Werkstätten, Laboratorien, Prüffelder, medizinisch genutzte Räume.

Verschmutzungsgrad 3

  • Es tritt leitfähige Verschmutzung auf oder trockene, nicht leitfähige Verschmutzung, die leitfähig wird, da Betauung zu erwarten ist.
  • Offene, ungeschützte Isolierungen in Räumen von industriellen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben, ungeheizten Lagerräumen, Werkstätten, Kesselhäusern.

Verschmutzungsgrad 4

  • Die Verunreinigung führt zu einer beständigen Leitfähigkeit, hervorgerufen durch leitfähigen Staub, Regen oder Schnee.
  • Offene, ungeschützte Isolierungen in maritimen Anwendungen oder im Bergbau

EPIC® Steckverbinder sind im Allgemeinen für den Verschmutzungsgrad 3 ausgelegt und haben daher hohe Sicherheitsreserven, selbst wenn der Steckverbinder im Inneren feucht oder verschmutzt sein sollte. Die hohe Zuverlässigkeit von EPIC® resultiert aus qualitativ hochwertigen Materialien und Know-how in der Fertigung.

Die Bemessungsspannung ist die Spannung, nach der Steckverbinder bemessen werden. Sie gibt an, bei welcher Spannung ein Steckverbinder dauerhaft und ohne Beeinträchtigung seiner Leistung betrieben werden darf. 


Abhängigkeiten:

  • Die Bemessungsspannung ist abhängig vom definierten Verschmutzungsgrad. Wurde ein Steckverbinder für einen Verschmutzungsgrad 1 geprüft, ist die in den Technischen Daten genannte Bemessungsspannung deutlich höher, als wenn er für Verschmutzungsgrad 2 geprüft wurde. 
  • Die Bemessungsspannung ist abhängig von der Isolationsfähigkeit der verwendeten Werkstoffe und der Kriechstrecke (der Distanz zwischen Kontakten auf einer Oberfläche).
  • Die Bemessungsspannung ist abhängig der Luftstrecke (der Distanz zwischen Kontakten durch die Luft). 
  • Die Bemessungsspannung ist abhängig vom Polbild, das heißt, von der Anzahl an Kontakten. Je mehr Kontakte in einem Steckverbinder verbaut sind, umso niedriger fällt die Bemessungsspannung aus.
Die Bemessungsstoßspannung ist die maximale Spannung, der ein Steckverbinder bei festgelegten Bedingungen ohne Durch- oder Überschlag kurzzeitig standhält. Bei dieser angegebenen Spannung kommt es zu keinen Durch- oder Überschlägen des Steckverbinders.

Der Bemessungsstrom ist die vom Hersteller ermittelte, maximale Stromstärke, die dauerhaft ohne Unterbrechungen durch alle Kontakte des Steckverbinders fließen darf, ohne dass dessen obere Grenztemperatur überschritten wird. Der Bemessungsstrom wird bei einer Umgebungstemperatur von 40 C angegeben. Er wird für den größten Leiterquerschnitt ermittelt, der an den Steckverbinder angeschlossen werden kann.


Der Bemessungsstrom ist abhängig von der Größe der Kontakte im Steckverbinder. Mit steigendem Kontaktdurchmesser steigt auch die Stromstärke.

Kontaktschichten aus hochedlen Werkstoffen sind unerlässlich, um auf Dauer eine sichere elektrische Verbindung zu gewährleisten. Die Kontakte werden meist durch galvanische Prozesse beschichtet. Um eine dauerhafte Beschichtung zu erreichen, werden an den Grundwerkstoff und dessen Kontaktschichten folgende Anforderungen gestellt: Zur Oberflächenbeschichtung werden bei LAPP vorwiegend Silber (Ag) und Gold (Au) eingesetzt. 


Silber besitzt die höchste elektrische Leitfähigkeit aller Metalle. Die Passivierung der Silberoberfläche verzögert die Ausbildung einer Oxidschicht und verringert die Steck- und Ziehkräfte. Durch Schwefel bzw. schwefelhaltige Stoffe in der Umgebungsluft bildet sich eine bräunliche bis schwarze Oxidschicht aus Silbersulfid (Ag2S). Diese Schicht lässt sich jedoch während des Steckvorgangs aufbrechen bzw. wird bei hohen Strömen durchbrochen, sodass die erforderliche elektrische Leitfähigkeit gegeben bleibt. 


Gold ist das beständigste Edelmetall. Die Oxid- und Sulfidbildung kann vernachlässigt werden. Goldkontakte zeichnen sich durch geringe Steck- und Ziehkräfte aus. Sie werden hauptsächlich bei der Übertragung von Signalen mit geringen Strom- und Spannungswerten verwendet. 


EPIC® Produkte verwenden ausschließlich hochwertige Edelmetalllegierungen für die Beschichtung der Kontakte.


Bei der Auswahl eines Steckverbindereinsatzes muss derjenige Einsatz gewählt werden, der mindestens die für die Steckverbindung erforderliche Anzahl an Kontakten aufnehmen kann. In der Anwendung werden auch Steckverbindereinsätze gewählt, die mehr Kontakte enthalten. So kann bei Erweiterungen in der Anwendung oft das gleiche Steckverbindersystem weiterverwendet werden.

Jedes Mal, wenn ein Steckverbinder gesteckt oder getrennt wird, stellt dies einen Steckzyklus dar.  Wird ein Steckverbinder einer zu hohen Anzahl an Steckzyklen ausgesetzt, so hat dieses Verhalten negative Auswirkungen auf den Durchgangswiderstand und ebenso auf die Beschichtung des Kontaktbereichs. Bei der Bestimmung der maximalen Anzahl der Steckzyklen wird geprüft, nach wie vielen Steck- und Trennversuchen sich der Durchgangswiderstand unzulässig erhöht. Dieser darf nicht um mehr als 50 % ansteigen bzw. maximal 5 mOhm betragen.


Aufgrund hochpräziser Fertigung der Kontakte und Auswahl der Kontaktmaterialien ist die Lebensdauer der EPIC® Steckverbinder sehr hoch.

Die elektromagnetische Verträglichkeit, kurz EMV, ist die Fähigkeit einer elektrischen Einrichtung, in ihrer elektromagnetischen Umgebung zufriedenstellend zu funktionieren, ohne die Umgebung, zu der auch andere Einrichtungen gehören, unzulässig zu beeinflussen oder durch sie beeinflusst zu werden (DIN/VDE 0870, Teil1). 


Im industriellen Bereich liegen die Störfrequenzen normalerweise im Frequenzbereich von unter 100 kHz. In diesem Frequenzbereich kommt es vor allem auf eine niederohmige, großflächige, 360°- Abschirmung an. 


Steckverbinder die vor elektromagnetischen Störungen geschützt sind haben Gehäuse mit einer metallischen, leitenden Oberfläche, eine gute elektrische Verbindung zum Gegenstück und sind mit einer Kabelverschraubung ausgestattet, die es ermöglicht, den Leitungsschirm elektrisch mit dem Gehäuse zu verbinden.


EMV-Stecker sind hauptsächlich im Bereich der Rundsteckverbinder zu finden. Bei Rechtecksteckverbindern sind die EPIC® ULTRA-Gehäuse speziell entwickelt worden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Mehr über EMV erfahren

Die Kodierung ist eine Anordnung, mit der durch unterschiedliche Polarisation von sonst gleichen Steckverbindern eine Vertauschbarkeit, das bedeutet ein Fehlstecken und ein falsches Verkabeln, verhindert wird. Das ist zweckmäßig, wenn zwei oder mehr identische Steckverbinder am selben Gerät angebracht sind.


Kodierungen können mithilfe eines Kodierstiftes oder Kodiereinsatzes vorgenommen werden, oder auch mit sogenannten „Kodierpins“, die sich in das Gehäuse einschrauben lassen. Bei EPIC® gibt es eine auf jedes Stecksystem optimierte Kodiermöglichkeit, wie kodierungsfähige Einsätze und Gehäuse sowie vorab kodierte Rundsteckverbinder.

Der Temperaturbereich wird bestimmt durch die obere und untere Grenztemperatur. Die Grenztemperaturen sind die jeweils höchsten bzw. niedrigsten zulässigen Temperaturen, bei der ein Steckverbinder noch betrieben werden darf.

Alles aus einer Hand

Wir bieten Kabel, Leitungen und Steckverbinder seit 1963 aus einer Hand. Profitieren Sie von unserem Rundumwissen für Ihre Anwendung!

Made in Germany

Die Entwicklung, Produktion und Prüfung des Steckverbinder-Sortiments erfolgt fast ausnahmslos am deutschen Hauptsitz in Stuttgart. Denn „Made in Germany“ ist uns wichtig!

Steckverbinder in allen Varianten

Erleben Sie millionenfache Kombinationsmöglichkeiten für einen Steckverbinder. Es ist unmöglich, nicht den passenden zu finden!