Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Bleifreie Kabelverschraubungen

Mehr Informationen zu RoHS & REACH


Die Verwendung von Blei in gewerblichen und industriellen Produkten ist in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen. Bisher sind in wenigen Anwendungsgebieten jedoch weiterhin geringe Mengen Blei zulässig. Beispielsweise erlaubt die RoHS-Richtlinie in einer Ausnahmeregelung für Elektroprodukte aktuell noch bis zu 4 % Blei-Anteil in Kupferlegierungen wie Messing, dem Material, das in SKINTOP® und SKINDICHT® Messingverschraubungen verwendet wird. Doch diese Ausnahmeregelung ist formal zum 21.07.2021 ausgelaufen. Die Entscheidung zur Verlängerung seitens der EU-Kommission steht noch aus. Der Ausgang noch ungewiss.


Als erster Hersteller weltweit präsentierte LAPP bereits 2020 Kabelverschraubungen auch in einer bleifreien Messingvariante. Ergreifen Sie mit uns gemeinsam die Chance und setzen Sie frühzeitig auf nachhaltige und damit langfristig einsetzbar Kabelverschraubungen ohne Bleianteil.

Was ist eine bleifreie Kabelverschraubung?


Auch bleifreie Kabelverschraubungen sind Kabelverschraubungen. Nur werden diese ohne den nach der RoHS Richtlinie erlaubten und im Markt üblichen zwei- bis vierprozentigen Bleianteil als Beimischung im Messing gefertigt.


Bleifreie Kabelverschraubungen und bleifreies Kabelverschraubungszubehör von LAPP sind an der Bezeichnung „LF“ (Lead-Free) erkennbar. Das heißt für Sie: Sie erhalten unsere bisher gewohnten und gängigen Kabelverschraubungen, wie z.B. die SKINTOP® MS-M und die MS-SC-M oder unserer Gegenmutter SKINDICHT® SM-M, mit gleicher Performance, auch als bleifreie Varianten. Neu in unserem Portfolio können Sie nun auch als bleifreie Variante die SKINDICHT® BL-M Blindstopfen, SKINDICHT® MR-M Reduzierungen, SKINDICHT® ME-M Erweiterung, SKINDICHT® MA-PG/M Adapter und SKINDICHT® SM-PE M Gegenmutter mit Krallen.

Bleifreie Kabelverschraubungen


Seit dem Start vor nun etwas mehr als einem Jahr, haben wir bleifreies Messing fest in unserem LAPP-Leben integriert, die Herausforderung alternativer Werkstoffe erfolgreich gemeistert und werden nach und nach weitere Produktfamilien um bleifreie Varianten für Sie ergänzen.


Als Weltmarktführer für integrierte Kabel- und Verbindungslösungen haben wir nicht gewartet, sondern frühzeitig als erster Hersteller weltweit Kabelverschraubungen aus bleifreiem Messing für Sie etabliert und bis heute das bleifreie Produktportfolio für Sie ausgebaut.


Wie immer proaktiv, statt reaktiv – damit Sie frühzeitig und nachhaltig auf anstehende Veränderungen reagieren können.

Was sind REACH und RoHS?


Um Menschen, Tiere und die Umwelt zu schützen, werden durch diverse Gesetze wie RoHS und REACH Regulierungen Vorgaben zum Einsatz von Chemikalien, deren Beschränkungen sowie Einsatzgebieten getroffen. Über die REACH Richtlinien wird auch der zulässige Blei-Anteil für Kupferlegierungen festgelegt.

POP – Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des Europäischen Parlaments

Was ist REACH?


Die umgangssprachlich als REACH-Verordnung bezeichnete „Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)“ ist seit 2007 in Kraft und ist eines der strengsten Chemikaliengesetze. Die Verordnung wurde erlassen, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern und zugleich die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU zu erhöhen.


2018 wurde Blei auf die Liste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC-Liste: Substance of Very High Concern) gesetzt. Gemäß Artikel 33 der REACH-Verordnung folgt daraus für alle bleihaltigen Materialien, entsprechend auch Messing mit Bleianteil eine Informationspflicht entlang der gesamten Lieferkette. Wenn Halbzeuge oder andere Erzeugnisse aus Kupferlegierungen gefertigt wurden, die mehr als 0,1 % Blei enthalten, ist bei Lieferung darauf hinzuweisen.

Kundeninformation

Sie haben Fragen?

Für weitere Informationen zum Thema REACH kontaktieren Sie bitte unsere REACH-Ansprechpartner.
Versenden Sie eine Mail

Was ist RoHS?


Bei RoHS handelt es sich um die Richtlinie 2011/65/EU und zugehörigen Ergänzungen des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.


Die RoHS-Richtlinie hat zum Ziel, den Eintrag gefährlicher Stoffe in die Umwelt zu minimieren. Die Richtlinie dient europaweit zur Orientierung für die jeweiligen regionalen Verordnungen.


Seit dem 21. Juli 2021 ist die bisher geltende Ausnahmeregelung 6c Anhang III der europäischen Verordnung RoHS (Restriction of Hazardous Substances) formal ausgelaufen.
Von verschiedenen Marktakteuren wurde vorab fristgerecht eine Verlängerung dieser Ausnahmeregelung für Blei beantragt.


« Der 21. Juli 2021 als Stichtag ist zunächst hinfällig. Bestehende Ausnahmen bleiben so lange gültig, bis die EU-Kommission über den Antrag auf Erneuerung entschieden hat. »


Kommt keine Fristverlängerung zustande, so gilt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ablehnung der Verlängerung der EU-Kommission eine Übergangsfrist von 12-18 Monaten. Danach darf auch bei Messing die maximale Höchstkonzentration von 0,1 % Bleianteil im Werkstoff nicht überschritten werden.

Kundeninformation

Toxic Substances Control Act (TSCA)


Die U.S. Environmental Protection Agency (EPA) hat am 05.02.2021 eine neue Regel unter Section 6 der Toxic Substances Control Act (TSCA) veröffentlich, wonach 5 PBT Substanzen unter Berücksichtigung von diversen Ausnahmen in Produkten in den USA kurzfristig verboten werden sollen. Die Liste der Substanzen, die für Import, Verarbeitung (Herstellung) sowie Verkauf aber auch in Produkten größtenteils ab 08.03.2021 in den USA verboten sein werden, lautet wie folgt:

  • decabromodiphenyl ether (DecaBDE) (CAS No. 1163–19–5)
  • phenol, isopropylated phosphate (3:1) (PIP (3:1)) (CAS No. 68937–41–7), other names: Tris (4-isopropylphenyl) phosphate; CAS: 68937-41-7]
  • 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol (2,4,6-TTBP) (CAS No. 732-26-3)
  • hexachlorobutadiene (HCBD) (CAS No.87–68–3)
  • pentachlorothiophenol (PCTP) (CAS No.133-49-3)

Nach Sichtung uns vorliegender Informationen sind 4 der 5 Stoffe auch Bestandteil der GADSL-Liste und somit im Bereich der Automobilzulieferer bereits deklarationspflichtig. Weitere Informationen zu den Stoffen, Einsatzgebieten und deren US-seitiger Beschränkung ist unter TÜV SÜD - USA: EPA bans five PBT chemicals sowie EPA: Assessing and Managing Chemicals under TSCA einsehbar.

TÜV SÜD - USA: EPA bans five PBT chemicals

Aufgrund der aktuellen Situation und dem anstehenden US-seitigen Verbot arbeiten wir derzeit aktiv daran, unsere Produkte und Materialien auf die Anwesenheit der benannten Substanzen zu überprüfen. Da es sich jedoch um eine kurzfristige legislative Anpassung in den USA handelt, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt keine endgültige Stellungnahme hierzu zur Verfügung stellen.

Sobald verlässliche Informationen zur Verfügung stehen, werden wir Ihre Anfrage entsprechend beantworten.

Cobalt Reporting Template (CRT)

Jetzt downloaden

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)

Jetzt downloaden

Welche Herausforderungen gibt es in der Produktherstellung mit bleifreien Metallen?


Die Beimischung von Blei in Kupferlegierungen, zu denen auch Messing gehört, sorgt für einen guten Spanbruch und eine leichte Schmierung. Dadurch reduziert sich die Reibung und folglich auch die Wärmeentwicklung bei der Herstellung von Kabelverschraubungen. Die geringe Materialhärte von Messing mit Blei-Zusatz ist ein weiterer Vorteil, durch den sich eine schnelle und einfache Bearbeitung sicherstellen lässt.


Die Fertigung von Kabelverschraubungen aus bleifreien Werkstoffen und die Beschaffung des Rohmaterials waren daher mit aufwändigen Prozessanpassungen und höheren Kosten verbunden. Die Verfügbarkeit bleifreier Messing-Werkstoffe ist, Stand jetzt, oftmals nicht in gleicher Abdeckung gegeben. Das Spanverhalten bei der Verarbeitung bleifreier Materialien ist anders als bei solchen mit einem Zusatz von Blei im Werkstoff. D.h. die Spanabfuhr bei der Fertigung stellt eine Herausforderung dar, vor allem wenn beide Varianten der Halbzeuge in der Fertigung zum Einsatz kommen.


Mehraufwände, die allesamt höhere Kosten verursachen und sich, gerade in der Übergangszeit, zwangsläufig auf die Preise der bleifreien Produkt-Varianten auswirken.

Wie unterscheiden sich bleifreie Kabelverschraubungen?


Bleifreie Kabelverschraubungen unterscheiden sich optisch nicht von jenen, die aus bleihaltigem Messing gefertigt wurden.

Auch die Produkteigenschaften von bleifreien und bleihaltigen Kabelverschraubungen sind vergleichbar. Sowohl das interne LAPP-Labor als auch externe Prüfinstitute haben bestätigt:

  • Mechanische Eigenschaften,
  • Korrosionsbeständigkeit sowie
  • EMV-Eigenschaften sind vergleichbar.

Beide Varianten der Kabelverschraubungen von LAPP sind zudem gemäß IP 68 staubdicht und gegen das dauernde Untertauchen bis maximal 10 bar und 100 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten geschützt.

Bleifreie Kabelverschraubungen sind, wie die bleihaltigen Kabelverschraubungen auch, in den metrischen Größen M12 bis M63 sofort ab Lager für Sie lieferbar.

SKINTOP® MS-M

Welche Anwendungs- und Umgebungsgebiete gibt es?


Immer dann, wenn bei Ihnen die RoHS-Richtlinie und die REACH-Richtlinie für Blei in Bezug auf Ihre Maschinen oder Anlagen eine Rolle spielen, sind unsere bleifreien Kabelverschraubungen für Sie eine gute Wahl.


Vor allem, wenn Sie Maschinen mit langen Planungszeiten bzw. Lebenszyklen herstellen oder betreiben, ist es sinnvoll, auf Komponenten zu setzen, die ohne Blei auskommen und von jeglichen aktuell gültigen und zukünftigen Verboten der RoHS oder REACH Verordnungen entkoppelt sind.


In Anbetracht internationaler Absatzmärkte oder Wertschöpfungsketten und Gesetzgebungen, kann ein vorausschauend nachhaltiges Handeln sich ebenfalls lohnend auf Ihre Planungen auswirken.

Woran erkennen Sie bleifreie Kabelverschraubungen bei LAPP?


Bei der Auswahl von bleifreien Kabelverschraubungen sollten Sie bei den Artikelnummern unserer Produkte auf die Bezeichnung „LF“ achten.


Produkte mit diesem Zusatz sind bleifreie Alternativen der klassischen Kabelverschraubungen, bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften.


Mit unseren bleifreien Kabelverschraubungen sind Sie daher immer auf der sicheren Seite und können nachhaltig sowie langfristig planen, auch bei zukünftigen Anpassungen der Verordnungen.