Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 

Die Familie


In dritter Generation erfolgreich

LAPP - ein deutsches Familienunternehmen auf Wachstumskurs


Über drei Millionen Firmen sind hierzulande im Besitz von Unternehmerfamilien. LAPP generierte 2021 über 1,4 Milliarden Euro Umsatz und gehört damit zu den erfolgreichsten Familienunternehmen Deutschlands. Eine Erfolgsgeschichte, die mit einer einfachen Frage von Oskar Lapp begann: „Wie lässt sich das zeitaufwändige, manuelle Einziehen von Kabeladern und Schaltlitzen in Schläuche optimieren?“. Die Antwort des Ingenieurs war eine Innovation. Er erfand 1957 die erste industriell gefertigte ölbeständige und flexible Steuerleitung mit Farbcodierung.
Ursula Ida Lapp glaubte fest an die Entwicklung ihres Mannes, die später unter dem Markennamen ÖLFLEX® bekannt wurde. 1959 meldete sie deshalb beim Amtsgericht Stuttgart die U.I. Lapp KG an. Ein Firmenname, den beide Ehepartner gemeinsam am Küchentisch entwickelt hatten und der die Firma als Familienunternehmen erkennbar machen sollte. Für den Anschub ihrer Selbständigkeit nahm das Paar einen Kredit von 50.000 Mark auf. Eine Investition, die sich schnell auszahlte. Die Nachfrage nach vorgefertigten Kabelsträngen war enorm, LAPP expandierte schnell.

Mit ihrem Fleiß, ihrem Ehrgeiz, ihrer Weitsicht und ihrem Mut wurden Oskar und Ursula Ida Lapp zum Vorbild – auch für ihre Söhne Andreas und Siegbert. Bruchlos führten sie nach dem Tod von Oskar Lapp, der im Jahr 1987 an einem Herzinfarkt starb, die Firma gemeinsam mit ihrer Mutter im Sinne ihres Vaters weiter.

Seit 2017 trägt auch die dritte Generation der Familie Lapp Verantwortung für die Firma und ihre Mitarbeitenden: Die Enkel Matthias und Alexander Lapp traten ins Familienunternehmen ein. Für die 1930 geborene und im April 2021 verstorbene Gründerin Ursula Ida Lapp sicherte der frühe und strategisch geplante Eintritt der dritten Lapp Generation das Wachstum und damit die Zukunft des global agierenden Familienunternehmens.


2022 geht die Familie den nächsten großen Schritt: Die zweite Generation, Andreas Lapp und Siegbert Lapp, zieht sich aus dem operativen Geschäft der LAPP Gruppe zurück und gibt die Führungsverantwortung komplett in die Hände der dritten Generation. Matthias Lapp, als ältester Enkel der Firmengründer und Sohn von Siegbert E. Lapp, hält heute den Vorstandsvorsitz der LAPP Holding AG. Andreas Lapps Tochter Katharina Lapp wurde in den Aufsichtsrat berufen. So ist auch in Zukunft je ein Familienmitglied im Vorstand und im Aufsichtsrat vertreten: LAPP bleibt ein Familienunternehmen.