Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 

Industrielle Kommunikation in verschiedenen Branchen


Die Industrielle Kommunikation hat viele Facetten – von der Automobilindustrie über die Lebensmittel- und Getränkeherstellung bis hin zur Erzeugung von grüner Energie. Doch egal, in welcher Branche Sie tätig sind, mit unseren umfangreichen Verbindungslösungen für die Industrielle Kommunikation finden Sie immer die richtigen Produkte für Ihre Anforderungen. So unterschiedlich die Industriesegmente und Anwendungen für die Industrielle Kommunikation auch sein mögen, eines haben sie alle gemeinsam: Ihre Anforderungen an Verbindungslösungen steigen stetig. Nicht nur die Datenmengen wachsen, auch die Datenübertragungsraten werden immer wichtiger. Kabel, Steckverbinder und Switches müssen große Datenmengen schnell und vor allem zuverlässig übertragen. In manchen Bereichen können schon kleine Ausfälle große Auswirkungen haben und Produktionslinien laufen nur dann effizient, wenn alle Komponenten perfekt zusammenarbeiten. Jeder Anwendungsbereich hat seine eigenen spezifischen Anforderungen – von begrenztem Platz bis hin zu Fragen der Sicherheit. Erkunden Sie die Einsatzgebiete unserer Produkte für die Industrielle Kommunikation und finden Sie die richtigen Verbindungslösungen für Ihre Bedürfnisse.

Lebensmittel- und Getränkeindustrie


Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist eine sehr spezifische Branche mit einem hohen Automatisierungsbedarf. Meistens wird die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit der Automobilindustrie verglichen. Es gibt mehrere Gemeinsamkeiten, wie den starken Fokus auf Qualität, Produktionseffizienz und die Sicherheit des Endverbrauchers.

Darüber hinaus ist die Gewährleistung und Einhaltung hoher Hygienestandards entscheidend. Menschliche Maschinenführer stellen immer ein Risiko dar, deshalb sind moderne Produktionslinien vollständig automatisiert und setzen Roboter zur Verarbeitung der Produkte ein. Industriekameras kontrollieren den Produktionsprozess visuell, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten und jegliche Art von Verunreinigung zu vermeiden. Zudem gewährleisten Waagen und 3D-Scanner eine perfekte Portionierung.

Alle Produktionslinien müssen regelmäßig gewartet werden. Dank moderner Technologien, wie der vorausschauenden Wartung, sind die Betreiber über den aktuellen Zustand der kritischen Teile informiert – insbesondere derjenigen, die am stärksten beansprucht, also häufig bewegt, gebogen, verdreht oder mit aggressiven Reinigungsmitteln behandelt werden.

Um alle oben genannten Anforderungen zu erfüllen, benötigen moderne Produktionslinien ein solides und zuverlässiges Datennetz, das über genügend Kapazität zur Verarbeitung großer Datenmengen verfügt.

  • Kabellösungen für Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
  • Lichtwellenleiter und Patchkabel
  • Verschiedene Protokollstandards wie z.B. PROFINET, EtherCat
  • Außenmantel aus PVC, PUR oder TPE je nach Bedarf
  • Hohe Verfügbarkeit und schnelle Lieferungen
  • Internationale Zulassungen

Intralogistik


Intralogistik ist ein schnell wachsendes Industriesegment, das ein komplettes System für die Verteilung und Verarbeitung von Waren in Distributionszentren und Lagern umfasst.


Diese Systeme bewegen, heben, schneiden, wiegen, zählen, verpacken, etikettieren, verfolgen und verladen vollautomatisch alle Arten von gelagerten Produkten. Doch all das geht nicht ohne ein zuverlässiges Datennetz, das in der Lage ist, enorme Datenmengen zu übertragen und zu verarbeiten.


Intralogistische Systeme werden überall auf der Welt installiert. Alle Systemkomponenten müssen den jeweiligen lokalen Anforderungen entsprechen und im besten Fall vor Ort verfügbar sein, um die gleiche Qualität bei Installation, Integration und Wartung der Systeme sicherzustellen.

  • Große Auswahl an Katalogkomponenten weltweit verfügbar
  • Kabellösungen für Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
  • Lichtwellenleiter und Patchkabel
  • Kabel für alle Arten von Bewegungen
  • Verschiedene Protokollstandards z.B. PROFINET, EtherCat
  • Große Verfügbarkeit und schnelle Lieferungen
  • Internationale Zulassungen
Mehr erfahren

Automobilindustrie


Der Automobilsektor ist eine der am stärksten automatisierten Branchen. Alle Prozesse müssen genau überwacht werden, denn ein kleiner Fehler kann fatale Folgen haben. Daher kontrolliert jeder Automobilhersteller die meisten Komponenten streng. Alle Maschinenlieferanten müssen sich an Listen mit zugelassenen Lieferanten und Komponenten halten.


PROFINET ist der am weitesten verbreitete Kommunikationsstandard bei europäischen Automobilherstellern. Jede Produktionslinie besteht aus unterschiedlichen Maschinen, Geräten und Anlagen. Und jede Anwendung hat spezifische Anforderungen an Datenkabel, wie maximale Datenraten, Temperaturbeständigkeit, elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Biege- und Torsionsbeständigkeit oder mechanische und chemische Beanspruchung.

  • Die von uns im eigenen Werk hergestellten PROFINET-Kabel sind für den Einsatz im Automotive-Bereich zugelassen
  • Breites Spektrum an PROFINET-Komponenten einschließlich Lichtwellenleiter
  • Unser Anwendungsexperte für Automotive berät Sie mit den freigegebenen Produkten
  • Große Auswahl an Katalogkomponenten weltweit verfügbar
  • Internationale Normen und Zulassungen
  • Kabellösungen für Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
  • Kabel für alle Arten von Bewegungen
  • Große Verfügbarkeit und schnelle Lieferungen
Jetzt mehr erfahren

Hersteller für Ethernet-basierte Sensoren


In der Industriellen Kommunikation sind Sensoren die ersten Datenquellen. Für die Datenübertragung von diesen Sensoren können fast alle Arten von Protokollen und Kommunikationsstandards verwendet werden. In letzter Zeit haben immer mehr Sensorhersteller damit begonnen, Industrial Ethernet für die Kommunikation zu verwenden. Es gibt verschiedene Ethernet-Standards, die bei der Auswahl des richtigen Ethernet-Kabels zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus müssen spezifische Anforderungen hinsichtlich Flexibilität, chemischer Beständigkeit, Materialeigenschaften, CPR oder Zulassung bedacht werden.


Single-Pair-Ethernet (SPE), als möglicher neuer Marktstandard, könnte die perfekte Lösung für die Sensorkommunikation der Zukunft sein.

  • Protokollunabhängiges Portfolio
  • Eigene Fabrik für industrielle Ethernet-Kabel
  • Große Auswahl an Katalogkomponenten weltweit verfügbar
  • Große Verfügbarkeit und schnelle Lieferungen
  • Internationale Normen und Zulassungen
  • Kabellösungen für Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
  • Kabel für alle Arten von Bewegungen
Jetzt mehr erfahren

Installateure und Konfektionäre


Installateure, Kabelbaumhersteller und Systemintegratoren führen in der Industriellen Kommunikation einen wesentlichen Teil der Datennetzinstallation durch. Sie sorgen dafür, dass alle Anschlussteile steckfertig sind oder nehmen sogar den endgültigen Anschluss des gesamten Systems vor. Das System kann aus verschiedenen Protokollen, Standards, Längen und Anwendungen bestehen, was spezifische Anforderungen an jedes Element stellt. Oft müssen die Kabelverbindungen direkt vor Ort zugeschnitten und verkabelt werden.


Ähnliche Arbeiten werden zu verschiedenen Zeiten von Instandhaltungsunternehmen- durchgeführt. Sie führen geplante und, falls erforderlich, auch ungeplante Reparaturen von defekten Teilen durch. Dabei müssen sie ihre Arbeit oft kurzfristig verrichten und benötigen schnellen Zugriff auf kompatible und verfügbare Komponenten.

  • One-Stop-Shop für Kabel, Steckverbinder, Kabelverschraubungen, Werkzeuge und Zubehör
  • Kleine MOQs einschließlich kundenspezifischer Längen
  • Vorkonfektionierte Kabel
  • Protokollunabhängig
  • Große Auswahl an Katalogprodukten weltweit verfügbar
  • CPR-Produkte
  • Online Shop
  • Große Verfügbarkeit und schnelle Lieferungen

Windturbinen


Windturbinen haben sich in vielen Ländern auf der ganzen Welt als alternative Energiequelle etabliert. Windparks können überall dort errichtet werden, wo eine stabile Windströmung herrscht – also sowohl auf dem Festland als auch vor der Küste. Moderne Windkraftanlagen lassen sich aus der Ferne steuern und verwalten. Aufgrund der Stromerzeugung und möglicher Gefahren vor elektromagnetischer Störung werden für die Datenübertragung im Turm bevorzugt Lichtwellenleiter verwendet.


Da die Gondel der Windrichtung folgt, werden die Kabel im Inneren des Turms häufig verdreht – dies muss in einem breiten Temperaturbereich funktionieren und setzt torsions- und biegefähige Leitungen voraus.

  • Vorkonfektionierte Lichtwellenleiter
  • Datenleitungen geeignet für Torsionsbewegung

Breitbandkommunikation


Breitband sorgt für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung zwischen Städten und Haushalten. In der Vergangenheit wurde die Verbindung über Kupferkabel hergestellt. Heute geschieht dies über Lichtwellenleiter, da sie die höchsten Bitraten bieten. In Neubauten werden Lichtwellenleiter anstelle von Kupferkabeln direkt zu den Haushaltsanschlüssen verlegt. Die Kabel müssen sowohl für den Außenbereich als auch für die Erdverlegung geeignet sein.

  • Lichtwellenleiter für Außen- und Direktverlegung
  • Lokale Lager für schnelle Lieferungen und kleine MOQs
  • Umfangreiche Auswahl an Zubehör (Montagewerkzeuge, Etiketten, Schrumpfschläuche etc.) und kompatible Komponenten (z. B. Spleißboxen, Steckverbinder, Adapter)
  • Vorkonfektionierte Lichtwellenleiter (Pigtails & Trunks)

Öffentliche Busse


Moderne Bushersteller sind von den wachsenden Anforderungen an die Datenkommunikation in ihren Fahrzeugen betroffen. Die Sicherheit im Brandfall ist in letzter Zeit ebenfalls zu einem bedeutsamen Thema geworden. Es gibt verschiedene Anwendungen in Stadt-, Überland- und Reisebussen. Diese umfassen Informationsbildschirme, Fahrkartensysteme, Zahlungsterminals, Kameras, Internet Hot-Spots oder Multimedia-Anwendungen. All dies hat ein erhöhtes Datenvolumen zur Folge, wofür flexible Ethernet-Kabel zum Einsatz kommen – bevorzugt in halogenfreien Versionen, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten.


Des Weiteren gibt es zusätzliche Anforderungen wie die R118-Verordnung und die Flammwidrigkeit.

  • Kabellösungen für Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
  • Kompakte und flexible Leitungen für eine einfachere Installation im Bus
  • Kundenspezifische Längen von Ethernet-Patchkabeln auf Kundenwunsch
  • Produkte gemäß R118-Verordnung
  • Große Auswahl an halogenfreien, flammhemmenden Produkten
  • Internationale Normen und Zulassungen

Bahntechnik


Der Markt für Schienenfahrzeuge besteht aus drei Hauptsegmenten: Schienenfahrzeuge, Systemtechnik und Infrastruktur. Innerhalb dieser drei Segmente konzentriert sich LAPP auf das erste und den Teil des zweiten Segments, der sich mit den Fahrzeugen befasst.
In der Bahntechnik geht es um die Beförderung von Personen und Gütern. Zum Schutz von Menschen und Eigentum liegt das Hauptaugenmerk auf den hohen Brandschutzanforderungen.
Alle Produkte, die in einem Zug in Europa verwendet werden, müssen der Norm EN 45545-2 entsprechen. In anderen Regionen der Welt sind andere Normen erforderlich, wie GOST, NFPA 130 oder CCC.


Um Kabel für Rolling Stock Anwendungen zu standardisieren, wurden in der Vergangenheit Normen entwickelt, nach denen LAPP auch seine TRAIN Produkte herstellt. LAPP hat im Bereich Kabel und Leitungen völlig neue Produkte entwickelt und auch bestehende Produkte aus den Bereichen Kabelverschraubungen, Kabelschutz, Kabelkennzeichnung und Zubehör qualifiziert und geprüft.
Um die anspruchsvollen Anforderungen dieser Normen zu erfüllen, sind TRAIN-Kabel vernetzt und erfüllen höchsten Ansprüche an Öle und Chemikalien, mechanische Beanspruchung sowie UV-Strahlung, so dass sie sich auch hervorragend für den Einsatz in rauen Umgebungen anderer Branchen eignen.

Die Kabel für die Bahntechnik heißen ÖLFLEX® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN und UNITRONIC® TRAIN.

  • MVB- und WTB-Buskabel
  • Ethernet-Kabel Cat.5e, 6A und 7
  • Ummantelung aus vernetztem TPE (XLTPE)
  • Hohe Verfügbarkeit und schnelle Lieferungen aus deutschem Lagerbestand
  • Internationale Zulassungen

E-Mobilität


Elektroautos sind in den vergangenen Jahren zu einem gängigen Verkehrsmittel geworden und auch in Zukunft wird die Nachfrage weiter steigen. Um die Nutzung von Elektroautos weiter zu verbessern, wird deshalb ein gutes Ladestationsnetz notwendig sein.


Um den Ladevorgang zu steuern, ist ein Datenaustausch zwischen den verschiedenen Komponenten moderne Ladestationen notwendig. Die Ladesäulen sind mit dem Hauptschaltschrank verbunden. Dieser Schaltschrank passt den Ladestrom entsprechend dem Batteriestand und der verfügbaren Leistung an, um die Batterie zu schützen und einen optimalen Ladevorgang zu gewährleisten. Er verarbeitet auch die Zahlungen per Karte, Benutzerkonto oder Smartphone, überwacht Fehler und sorgt gegebenenfalls für eine Kommunikation mit dem Service Desk.


Wechselstrom erhöht den Bedarf an elektromagnetischer Verträglichkeit (EMV) und kann die Datenübertragung über herkömmliche metallische Datenkabel beeinträchtigen. Daher werden in dieser Anwendung Lichtwellenleiter (LWL) für die Datenübertragung bevorzugt.

  • Breites Portfolio an Lichtwellenleiter und Zubehör
  • Konfektionierte LWL-Patchkabel

Applikationen

Ihre Branche – ihre besonderen Applikationen
Mehr erfahren