Internationaler Solar Decathlon 2013 in Kalifornien
Beim anspruchsvollsten universitären Wettbewerb im Bereich des solaren, nachhaltigen Bauens, der vom 3. bis 13. Oktober 2013 in Irvine, Kalifornien stattfand, gewann das Team Austria der Technischen Universität Wien den ersten Preis.

LISI (Living Inspired by Sustainable Innovation) ist der Name des österreichischen Beitrages des Wettbewerbes, der energieautarke Gebäude für das Wohnen im Jahr 2015 zum Inhalt hatte.
Die LAPP Austria GmbH unterstützte das Projekt mit der kostenlosen Bereitstellung eines großen Teils der benötigten Kabel, Leitungen, Steckverbinder usw. für das Haus.
20 ausgewählte Projekte der Teams von Universitäten rund um den Erdball beteiligten sich am Wettbewerb und maßen sich in 10 Kategorien des vom U.S. Department für Energie ausgerichteten Wettbewerbes Solar Decathon 2013 um das kostengünstigste, das energieeffizienteste und das attraktivste solarbetriebene Haus.

Für einen Zwei-Personen-Haushalt konzipiert umfasst das 60 qm große LISI Energieplus-Hofhaus einen Servicekern, der Bad, Schlafzimmer und die gesamte Haustechnik aufnimmt sowie einen großzügigen, flexibel nutzbaren Wohnbereich, der durch vollständiges Öffnen großflächiger Glasschiebeelemente zu den im Norden und Süden angrenzenden Patios erweitert werden kann.
Je nach raumklimatischen oder sozialen Bedürfnissen der Nutzer kann LISI durch verschiedene Verschattungselemente nach außen vollkommen geschlossen oder geöffnet werden. Durch das Zusammenspiel von modularer Holzbauweise, dem Einsatz ökologischer Materialien und erneuerbarer Energie, sowie einem ausgeklügelten Haustechniksystem entsteht ein qualitativ hochwertiger, nachhaltiger und leistbarer Wohnbau für verschiedenste Nutzer und Standorte.

Neben der Solarleitung ÖLFLEX® SOLAR XLR und dem EPIC® SOLAR 4 Stecker kamen die ÖLFLEX® CLASSIC 110 sowie auch die UNITRONIC LAN 500 S/FTP Cat.6A zum Einsatz. Gearbeitet wurde auch mit Werkzeug aus dem Hause LAPP.
Mehr zum LISI Haus finden Sie auf www.blauelagune.at !